화학적 처리 - 급수

개요

개요

화학적 소독은 미생물 수를 줄여 수질을 향상시키기 위해 수처리에서 사용됩니다.

그런포스는 대량 또는 소량용 일체형 도징 펌프 시스템을 공급할 수 있는데, 이는 침전, 소독, pH 조정에 대해 각기 다른 기술을 채택하고 있습니다. 이 밖에, 그런포스의 전기 및 전기화학적 액세서리 제품군은 도징 및 소독 공정을 완전히 제어하고 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

처리를 위해 물을 이동할 때 펌핑 솔루션에 대한 요구가 여러 가지인데, 그런포스 펌프는 압력 추가보다 물 이동에 초점을 맞춘 대형 수중 펌프에서 대대적인 성공을 거둔 입형 다단 펌프(CR)에 이르기까지 다양하여 모든 성능 요구사항을 빠짐없이 처리할 수 있습니다.

사용되는 많은 화학물질에는 부식성이 있기 때문에 도징 스테이션은 특정 화학물질에 맞게 설계되어야 합니다. 그런포스는 이를 위해 전문 지식을 갖추고 농축물, 기성 용액 또는 분말 등 화학물질을 사용하는 도징 스테이션을 고객의 요구사항, 관련 안전 절차, 화학물질 보관 및 기존 시스템을 고려하여 설계하는 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

전통적으로 염소 화합물이 화학적인 소독용으로 가장 널리 사용되는 방법입니다. 그런포스는 염소 가스(Cl2), 차아염소산나트륨(NaOCl), 이산화염소(ClO2)와 같은 염소 화합물을 사용하는 소독 솔루션에 관해 조언하고 이를 공급할 수 있습니다.

효율적이고 경제적인 분말 시스템을 사용한 수질 개선이 수처리에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그런포스는 처리 준비를 하고 유기 응결체 또는 고분자 전해질을 신뢰성 있게 도징하는 PLC 제어방식의 전자동 시스템을 공급할 수 있습니다.

그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 시운전 계약은 올바른 설치를 보장하고, 서비스 계약은 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 감사에 이르는 모든 사태를 처리합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
다운로드

다운로드


수처리에 사용되는 펌프

수처리에 사용되는 펌프

펌프를 중심 요소로 채택한 수처리


wu 프로필 브로셔

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600