보일러

개요

개요

모든 니즈에 적합한 유압 시스템
그런포스는 표준 펌프 솔루션에서 보일러용으로 최적화된 다양한 기능을 통합한 고도로 복잡한 고객맞춤형 IWC(집적 수로) 솔루션에 이르기까지 모든 솔루션을 제공합니다.

모든 중요한 매개변수의 최적화
설정은 보일러 프로젝트를 효과적으로 지원할 수 있도록 구성되고 사용자의 획기적 단계에 맞춰 이루어집니다. 이를 위해 모든 중요한 프로세스를 완전히 제어할 수 있어야 하고, 이러한 점이 그런포스가 모든 중요한 구성품을 자체적으로 설계하고 제조하는 이유입니다. 이로써 모든 상호 독립적인 구성품 및 신뢰성, 에너지 효율, 노이즈와 같은 매우 중요한 성능 매개변수를 혁신하고 최적화할 수 있습니다.

광범위한 노하우 및 적용분야 이해
30년간 유압장치에 대한 실전 경험이 결합된 고객과의 지속적인 대화가 무엇이 보일러 시스템에 가치를 부가하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 그리고 그런포스는 광범위한 노하우와 적용분야에 대한 이해를 고객과 공유하는 것을 무척 기쁘게 생각합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
솔루션

적용분야 지식 활용

수년 동안, HVAC OEM 사업부는 광범위한 지식을 구축하면서 광범위한 유압 솔루션을 시장에 공급해왔습니다. 귀하와 귀사는 당사와 파트너 관계를 맺음으로써 이러한 전문지식에 접근할 수 있습니다. 당사의 실험실 시설과 방법론은 광범위하고 따라서 당사는 귀하에게 테스트, 유효성 검증 및 문제해결에 대한 체계적인 접근방식을 제공할 수 있습니다.

4,500,000대의 시스템이 잘못될 수 없습니다.

  • 4.5 백만 대의 유압 시스템이 2000년 이후 가동 중입니다.
  • 노하우 및 적용분야 이해
  • 소형, 대형, 표준, 고객맞춤형 솔루션
  • 높은 신뢰성, 수명이 긴 재질
  • 컴팩트한 일체형 시스템
  • 조립과 정비가 용이하도록 설계된 유압 시스템
  • 하나의 장치, 하나의 공급업체 - 개선된 공급 사슬 관리

그런포스 보일러 솔루션의 주요 특징들을 확인하십시오. 

인사이트
뉴스
연락처
세일즈 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696