LIFELINK에서 하는 일은 무엇입니까?

지속가능한 물 공급을 위한 솔루션

LIFELINK는 개발도상국의 시골과 교외 지역사회에서 사용되는 지속가능한 물 공급을 위한 전반적인 솔루션입니다. 태양광 패널에서 동력을 받는 SQ Flex 펌프는 지하에서 깨끗한 물을 공급합니다. 물은 고가 수조에 저장해서 자동 수도 장치로 배급합니다. 시스템에는 자동 스마트 카드 결제 시스템이 장착되어 빠짐없이 요금 징수가 가능하며 부정 위험이 없습니다. 징수된 요금은 그런포스 LIFELINK의 서비스 계약에 충당됩니다. 그런포스 LIFELINK는 모든 서비스와 유지보수에 대해 전적인 책임을 지며, 15년의 예상 수명 기간 동안 시스템의 지속가능성을 보장합니다.

이러한 전반적인 솔루션으로 LIFELINK 시스템은 개발도상국에서 빈번하게 발생하여 물 프로젝트의 중단으로 이어지는 주요한 문제를 해결합니다. 이제 LIFELINK 지역사회에 거주하는 사람들은 물에 대해 신뢰할 수 있고 지속가능한 접근으로부터 혜택을 받음으로써 가족의 건강과 생활 환경을 개선할 수 있습니다.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati