혁신 의지

미래에 대한 선택

그런포스의 Be-Think-Innovate에서 의미하듯이 있는 대로 ‘혁신이 우리의 핵심’입니다. 그런포스의 사명은 기술적 리더가 되는 것이며 그런포스는 미래의 니즈를 주시하면서 기술과 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

그런포스는 2025년을 목표로 한 장기적 혁신에 초점을 맞추고, 실행 가능한 혁신 의지를 2008년 결정하였습니다.

혁신 의지의 기본적인 요소는 계속해서 지속가능한 개발 위에 그런포스의 미래를 구축해야 한다는 강력한 메시지입니다. 혁신 의지는 세 가지 요소 CONCERN-CARE-CREATE로 구성되며, 이는 각각 조직에 대한 과제를 대변합니다. 그러나 진정한 과제는 앞으로 20-30년에 걸쳐 그런포스의 모든 주요한 컨셉트는 세 가지 과제 모두를 동시에 충족시켜야 한다는 점입니다.


Concern-Care-Create: 지속가능성 우선 - 성장하는 세계의 길목에 위치 - 신기술 선도