전략 및 정책

file

지속가능성과 책임의식은 그런포스의 불변하는 원칙입니다.

미래의 그런포스를 위한 지도 지침은 그런포스 Innovation Intent에 있습니다. 이를 실현하기 위해 그런포스는 2011-2015 기간에 적용할 비즈니스 전략을 개발했습니다. 비즈니스 전략은 다섯 가지 비즈니스 주제에 초점을 맞추었습니다.

  • 구조적 적합성
  • 진정한 글로벌
  • 비즈니스 차별화
  • 혁신 의지
  • 위대한 사람들

그런포스는 지속가능성을 이루기 위한 접근 방식을 정의하는데 많은 노력을 기울였고, 그러한 노력은 상기 다섯 가지 주제에 꼭 필요한 요소와 부합되었습니다. 상기 전략적 주제들은 부정적인 발자국을 최소화, 고객 위주의 친환경 솔루션 개선, 혁신의지를 실현할 역량 개발, 공공 정책 참여와 글로벌 기업에 부합하는 그런포스 가치에 활력을 불어넣음으로써 실현됩니다. 그런포스의 핵심 가치, 행동 강령 및 정책이 책임감있는 행동의 기반이라면, 그룹 전략은 그런포스를 진정으로 지속가능한 비즈니스를 향해 나아가도록 합니다.

글로벌한 실행

지속가능성과 책임을 효율적으로 실행하기 위해 그런포스는 기업의 지속가능성과 책임을 조직 전체에 걸쳐 뿌리내리는 것이 중요하다고 생각합니다. 이는 해외와 국내 현지 차원 모두 관련 목표가 사업부와 회사 전체에 걸쳐 구현되고 적용된다는 것을 의미하며 임직원은 이를 합당하게 실행할 의무가 있습니다.