주주 참여

계단에 서있는 남녀

글로벌 의제에 영향력 행사

그런포스는 지속가능한 개발에 대한 글로벌 논의에 적극적으로 참여하기를 원합니다. 그런포스의 경험과 권위를 십분 활용하여 대중을 대상으로 교육하고, 정치인에게 동기를 부여하고 글로벌 언론 의제에 영향을 미치는 것이 그런포스의 포부입니다. 지속가능한 에너지와 물 효율적인 솔루션에 관한 인식을 높이면 반드시 환경과 사업 모두에 도움이 되며 이에 의해 공유 가치가 창출됩니다.

파트너쉽과 네트워크

그런포스가 글로벌 의제에 영향을 미치는 방법으로서 파트너쉽에 참여하여 다른 회사 및 조직과 협력하여 지속가능한 개발에 대한 글로벌 논의에 기여하고 기후 변화를 극복하는 새로운 방법을 모색하는 일 등을 들 수 있습니다. 그런포스는  세계 지속가능발전 기업협의회 (WBCSD)의 회원사로서 그런포스의 영향을 강화하고 그런포스의 이점을 증대하기 위해 WBCSD 내에서 참여할 수 있는 분야 중 가장 관련성이 높은 분야, 작업 그룹, 계획을 찾아냈습니다.

코펜하겐 기후 협의회덴마크 산업연합의 회원 자격으로 그런포스는 2009년 12월 코펜하겐에서 개최된 기후 변화에 관한 UN COP15 서밋을 주도한 정치계에도 영향력을 행사했습니다. 이 밖에 그런포스는 덴마크 지속가능성 의제에 영향력이 큰 덴마크 지속가능 사업개발 협의회의 의장사입니다. UN 글로벌 콤팩트에 헌신하는 그런포스는 글로벌 콤팩트 북유럽 네트워크의 회원사입니다.

인권 의제에 초점을 맞추기 위해 그런포스는 인권을 위한 덴마크 기업 네트워크의 회원사로 가입했습니다. 이 네트워크는 글로벌 조직에 종사하는 사람들을 위한 국제적인 기업 네트워크로서, 이들은 자신의 조직이나 공급 사슬에서 인권 문제를 전략적으로, 그리고 실무적으로 처리합니다.

그러나 그런포스는 그룹 레벨에서의 영향력만을 추구하는 게 아닙니다. 친환경 솔루션을 촉진하는 전국 및 지역 포럼, 컨퍼런스 및 공공 프로그램에 참여함으로써 그런포스는 지속가능한 개발에 관한 논의에 참여합니다.

고객과의 연계

그런포스는 고객이 그들의 니즈를 해결해주는 이상적인 펌프를 모색하고 있다고 생각합니다. 그들은 물과 관련하여 그들의 문제를 해결할 수 있는 완전하고 사용자 친화적인 솔루션, 즉 그들의 생활을 편리하고 만들고 프로세스를 최적화할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다.

고효율 제품과 컨셉트를 글로벌 시장에 내놓겠다는 그런포스의 사명을 지원하기 위한 그런포스의 정책은 시장 활동에서 결정적인 변수로서 환경 인식과 에너지 의식을 꼽습니다. 이를 통해 그런포스는 고객과 최종 사용자와 대화에 참여할 수 있는 기회를 잡습니다.

그런포스는 앞으로도 사용자 니즈와 고객 가치를 바탕으로 계속해서 혁신적이고 성공적인 제품과 비즈니스 컨셉트를 제공할 수 있는 능력을 발전시켜나갈 것입니다.

책임감있는 공급업체 관리

지속가능성과 책임은 공급업체와 신뢰성있는 파트너쉽을 구축하는 데 필수적입니다. 원칙적으로 그런포스는 품질, 환경, 윤리, 공급의 유연성과 보안을 가장 중시하는 공급업체와만 제휴를 맺습니다. 그런포스 역시 외주업체와 지역사회와 관련하여 책임이 있기 때문에 그런포스의 책임이 외주 제품과 구성부품에 국한되지 않는다고 생각합니다.

당사의 공급업체 관계에 관해 자세히 보기





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati