보고

file

그런포스의 지속가능성과 책임 보고

그런포스는 매년 지속가능성 보고서를 작성하여 지속가능성과 책임에 관한 성과를 보고합니다.

보고의 목적

보고의 주 목적은 지속가능한 발전에 대한 그런포스의 기여를 알리는 데 있습니다. 이 밖에 보고의 목적은 지속가능성과 책임에 관련된 그런포스의 실적에 관해 완전한 투명성을 제공하는 데 있습니다.

지속가능성 보고서의 또 다른 목적은 지지자들이 연례 이행보고서(COP)를 작성해야 하는 UN 글로벌 콤팩트에 보고하기 위해서입니다. COP는 이해관계자에게 UN 글로벌 콤팩트의 열 가지 원칙을 구현하면서, 그리고 광범위한 UN 새천년 개발목표을 지원하면서 이룬 진행상황을 공공에게 공개합니다.

UN 글로벌 콤팩트와 관련해 그런포스의 진행상황을 보고하는 것 외에, 그런포스는 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)를 지침으로 사용합니다. GRI는 보고의 기본 틀로서, 조직에서 경제적, 환경적, 사회적 실적을 측정하고 보고하는 데 사용할 수 있는 원칙과 지표를 정리해 놓았습니다.

이 밖에 공유 가치 창출에 대한 그런포스의 접근방식이 보고서에 반영되는데, 여기에는 구매, 공정, 인사, 제품 분야의 글과 보고서가 포함됩니다. 그런포스는 자사 가치 사슬의 모든 측면에 관해 보고합니다.

이해관계자

지속가능성 보고서가 그런포스의 가치 사슬의 모든 측면을 다루기 때문에 이는 광범위한 이해관계자에게 의미가 있는데 이들은 다음 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.

  • 비즈니스 파트너
  • 오피니언 리더, 언론, 전문가 및 NGO
  • 전현직 직원과 미래의 직원

2010년 주제

그런포스에서 우리는 보다 지속가능한 세계를 위한 방법을 모색하기 위해 파트너쉽 및 다른 회사와 조직과의 협력에 참여합니다. 따라서 2010년도 지속가능성 보고서의 주제는 "파트너쉽을 통한 지속가능성"입니다.

보고서는 무엇보다도 기업으로서 그런포스가 지속가능성을 촉진하기 위해 예를 들어 공급업체 및 NGO와 여러 가지 다른 파트너쉽을 맺는 과정의 예가 포함된 글들이 특집으로 구성되었습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati