공유 가치 창출

기업과 사회는 서로 도우며 나아갑니다.

그런포스는 기업의 성공과 사회의 성공이 서로를 강화한다고 생각합니다. 그렇기 때문에, 그런포스가 성공을 거두기 위해서는 사회를 위한 가치도 함께 만들어내야 합니다. 여기에는 그런포스의 직원, 공급업체, 고객, 그런포스가 활동하는 지역사회가 포함됩니다. 이는 또한 사회와 그런포스의 미래 사업을 위해 환경을 지속시키는 방법으로 환경을 취급하는 일 역시 포함됩니다.

그런포스는 자신과 자신이 활동하는 사회가 상호의존적이라고 생각합니다. 성공한 기업들은 건전한 사회를 필요로 하고, 건전한 사회는 성공적인 기업들을 필요로 합니다. 따라서 그런포스의 사업 결정은 양측 모두에게 도움이 되는 가치, 즉 공유 가치의 원칙을 따릅니다.

공유 가치를 창출한다는 것은 미래를 준비하면서 단기적 성과를 이룬다는 것을 의미합니다. 이는 그런포스가 지속가능성과 계획을 신중하게 선택하고 그런포스가 기여할 수 있으며, 경쟁력을 지닌 영역에 자원을 집중한다는 것을 의미합니다. 이런 식으로 그런포스는 동시에 두 가지 목적에 기여할 수 있습니다. 가치를 공유하는 것은 지속가능성과 책임과도 관련되며, 전략적 접근방식을 분명히 하여, 결과를 증대화 합니다.

공유 가치 모델

그런포스는 공유 가치를 창출하는 한편 가치 사슬을 따라 움직입니다. 그런포스의 공유 가치 모델은 가치 창출의 네 가지 주요 영역으로 구별됩니다. 즉 구매, 프로세스, 사람, 제품의 네 가지 영역입니다. 이는 그런포스가 우선순위에 따라 계획을 확인하고 목록을 만드는 데 도움이 되며, 그 결과 그런포스와 주변 사회에 미치는 영향을 높입니다. 글로벌 기업인 그런포스는 타기업들이 지속가능성 및 책임과 관련된 여러 어려운 문제 및 사안과 부딪히고 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 이 모델은 글로벌하게 사고하는 그런포스의 비즈니스 전략을 반영하는 한편, 현지에 맞게 행동함으로써 기업이 현지 조건에 따라 적응할 수 있도록 만듭니다.

가치 사슬을 통해 공유 가치가 창출되는 과정 자세히 보기

그런포스의 가치 공유 접근방식의 사례

공유 가치 모델




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati