회장 & CEO 선언문

회장 Niels Due Jensen과 CEO Carsten Bjerg

우리의 강점에 집중합니다.

기업의 책임과 지속가능성에 대한 그런포스의 역사는 회사가 설립된 1945년으로 거슬러 올라갑니다. 이는 다양한 현지 및 그룹의 계획을 포괄하고 있습니다. 초점을 강화하고 활동에 대한 영향을 증대하기 위해, 그런포스는 책임과 지속가능성에 대한 보다 명료하고 전략적이며 비즈니스와 통합된 접근방식으로 점진적으로 움직이고 있습니다. 그런포스는 지속가능한 사고와 경제적인 성장을 병행할 수 있다고 생각합니다. 그러나 이를 위해 그런포스가 감수해야 할 일도 있습니다.

그런포스에서는 책임감있는 사회 구성원이 되어야 한다는 전통이 이어져 오고 있으며 그런포스가 가장 잘하는 일에 집중한다면 이를 통해 가장 크게 기여하는 일이라고 확신합니다. 따라서 그런포스는 기후 변화로 초래된 문제를 완화하고 조정하는 데 도움이 되는 지속가능한 신기술을 개발하고 생산하기를 원합니다. 나아가 그런포스는 펌프의 에너지 소비를 줄이고 그 결과로 환경에 기여할 수 있도록 부단히 노력하고 있습니다.

그런포스는 2002년 UN 글로벌 콤팩트에 가입했습니다. 그런포스의 핵심 가치와 함께, 이 기구의 10개 원칙은 기업의 지속가능성과 책임에 대한 전반적인 접근방식의 기초를 구성합니다. UN 글로벌 콤팩트에 대한 그런포스의 약속은 Caring for Climate 계획을 지원하는 일로 한층 강화되는데, 그런포스는 여기에서 배출가스 감소를 위한 특정한 목표를 세우는 데 전념하고 있습니다. 더 나아가 그런포스는 지속가능한 솔루션을 통해 개발도상국의 더 많은 사람이 안전한 물을 사용할 수 있도록 함으로써 UN Millennium Development Goals의 목표 달성에 기여하고 있습니다.

중요한 점은 기업의 책임과 지속가능성을 그런포스에서 일하는 우리 모두의 성실한 참여로 이어가는 일입니다. 그런포스는 이것이야말로 그런포스가 지속가능성 의제에 있어 진정한 차별성을 만들 수 있는 중요한 실천 방법이라고 생각합니다.

Poul Due Jensen Foundation 회장 Niels Due Jensen과 그룹 사장 겸 CEO Carsten Bjerg


    Facebook Twitter LinkedIn