Meet the Energy Challenge NOW

에너지를 절약할 수 있는 최고의 방법은 바로 펌프에 있습니다.

많은 사람들은 펌프가 전세계 전력소비의 10%를 차지한다는 사실을 알지 못합니다.  펌프로 상당한 양의 에너지를 절감할 수 있습니다. 그래서 에너지 효율 펌프를 사용하면, 현존하는 기술로 이산화탄소 배출량을 획기적으로 감소시킬 수 있습니다. 시중에 설치된 대다수의 펌프가 시스템에 적합하지 않은 용량으로 설치되어 에너지를 낭비하고 있기 때문입니다.

이제 변화할 시간입니다. 전세계 펌프를 고효율의 펌프로 교체하면, 전세계 전력 소비의 4%를 일시에 절감할 수 있습니다.

Meet the Energy Challenge NOW

더 자세히 알고 싶으시면 여기를 클릭해주세요


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati