지속가능한 빌딩 목표

지속가능한 빌딩 - 2009-2015년 목표

그런포스는 목표를 설정하고 빌딩 코드를 정의했는데, 이는 분류 시스템으로서 빌딩의 지속가능성 레벨을 1-3 등급으로 표시합니다. 여기에서 1 등급 빌딩은 에너지와 물 소비가 낮은 빌딩이거나 LEED 골드 레벨을 받거나 빌딩 성능 표준이 비교적 높은 빌딩을 의미합니다.

목표

  • 그런포스 빌딩의 '빌딩 코드'를 정의하고 모든 그런포스 현장에 대해 특정한 개선 목표를 설정합니다 - 2009년.
  • 그런포스 빌딩의 '빌딩 코드'를 정의하고 모든 그런포스 현장에 대해 특정한 개선 목표를 설정합니다 - 2009년.
  • 2010년부터 빌딩 코드 1 등급은 새 그런포스 빌딩을 건축할 때 달성하려고 노력해야 하는 목표입니다.
  • 투자회수 기간이 5년 미만인 경우 재생가능한 에너지 공급을 선택합니다.
  • 2015년까지 화석 에너지의 소비는 모든 기존 빌딩에서 30%가 줄어듭니다(2088년 기준). 이는 에너지 소비 절약 또는 재생가능한 에너지 공급을 통해 이룰 수 있습니다.
  • 2012년부터 가정용수를 관개에 사용할 수 없습니다.
  • 2015년까지 회색 폐수의 재사용과 빗물 채집이 모든 기존 그런포스 빌딩의 물 사용에서 차지하는 비율이 30% 이상에 달합니다(2008년 기준).
지속가능한 빌딩




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati