지속가능한 빌딩

file

친환경 빌딩에 대한 그런포스의 초점

그런포스는 자사의 가치와 브랜드를 지원하는 그런포스 빌딩을 원합니다. 따라서 그런포스 빌딩의 건축과 유지보수는 지속가능성에 초점을 맞춰야 합니다. 동시에 그런포스는 이러한 빌딩이 고객과 직원에게 지속가능한 솔루션에 대한 영감을 불어넣기를 바랍니다.

지속가능성에 대한 그런포스의 개념은 빌딩이 기술적으로, 그리고 경제적으로 합리적인 틀 안에서 자원의 소비, 에너지 효율, 실내 기후, 사회적인 조건을 가능한 한 충분히 고려하는 것으로 설명될 수 있습니다.

글로벌 기업으로서 그런포스는 새 빌딩을 계획하거나 기존 구조물을 개조할 때 LEED1(LEED 친환경 빌딩 평가 제도, USGBC), 골드 레벨 또는 현지 표준을 준수한 해당 요구사항을 따릅니다. 그리고 필요한 경우 빌딩 인증을 획득합니다. 더 나아가 그런포스는 LEED, 플라티늄 레벨 같이 더 높은 레벨을 목표로 잡고 작업을 진행합니다.

현지에서의 요구 조건은 매우 중요한 요소입니다. 객관적으로 평가 했을 때 다른 지역에서 사용된 솔루션과 기술들이 장기적으로 환경에 이롭더라도, 현지에서의 요구 조건은 항상 충족 되어야 합니다.

회사와 토지를 구매할 경우, 항상 환경 조건과 운송 조건을 평가하는 게 중요합니다. 지역 내의 개발 요건에 따라 상기 정책을 개발하는 게 Group Environment 및 Group Properties에서 해야 할 일입니다.

Group Properties는 새 빌딩을 설계하고 기존 구조물을 개조할 때 정책상 효율적으로 구현할 수 있는지 여부를 검토해야 합니다.

2009 - 2015년 지속가능한 빌딩 목표