New circulator best in test

2013/09/17

New circulator best in test

그런포스 ALPHA2는 독일의 기술 자문기업 TÜV Süd社가 시행한 테스트에서 1위를 차지했습니다.

최저의 에너지 소비만으로 최고의 효율을 원하신다면 ALPHA2가 그 해답입니다. 독일의 기술 자문기업 TÜV Süd社는 1인 및 2인 가정에서 가장 많이 쓰이는 순환펌프를 대상으로 비교실험을 시행했으며, 그 중 ALPHA2가 최고 효율을 가진 것으로 입증되었습니다.

“세계적인 권위를 가진 TÜV 연구소에서 검증 받았다는 것은, 그런포스의 기술력을 인정받았다는 것을 의미합니다.

그런포스는 제품 개발 단계부터 에너지 절감을 강조합니다. 최신 기술이 집약된 ALPHA2를 통해 새로운 표준을 제시하였고, TÜV의 테스트를 통해 입증되었습니다.” 라고 그런포스 독일의 DBS이사 Frank Wiehmeier씨가 말합니다.

ALPHA2의 에너지 효율은 모터 디자인과 수력학의 최적화에서 기인하며, 특히 최신 제어 기술 AUTOADAPT는 ALPHA2의 핵심입니다. 제어 시스템은 빌딩 내 특정 에너지 소모 패턴을 기록하고 펌프가 필요할 때만 작동하도록 하여 궁극적인 에너지 절감을 이끌어냅니다.

  • ALPHA2 25-40 180과 ALPHA2 25-60180 두 종류의 순환펌프를 테스트함
  • 5,000시간을 구동하는 경우, 순환펌프는 시간당 평균 44 kW, 74 kW의 에너지 소모함
  • 두 모델은 유럽의 에너지 효율 인덱스(EEI) 부문에서 각 0.15, 0.16을 기록하며 현재는 물론 향후 EuP 지침 강령을 상회함
  • 전세계적으로 3백만대가 판매된 ALPHA2는 베스트셀러로 습식 로터 순환펌프임

ALPHA2에 대해 좀 더 알고 싶으시면, 여기를 클릭하세요.