MAGNA - 펌프의 미래

magna 3
효율 및 신뢰성

동종 제품 중 최고의 효율

새로운 MAGNA3 서큘레이터는 현재 출시된 동종 제품 중 가장 효율이 우수한 상업 빌딩용 순환
펌프입니다.

명성을 자랑하는 그런포스의 신뢰성과 더불어 뛰어난 효율성을 갖춘 MAGNA3로 투자비를
신속히 회수할 수 있을 뿐만 아니라 낮은 제품수명주기(LCC)에 관심이 있는 사람들에게 아주
매력적인 제품입니다.

그런포스에서 개발한 지능형 제어 모드인 AUTOADAPT로 MAGNA3는 효율성과 편의성을
겸비할 수 있게 되었습니다.

AUTOADAPT는 지속적으로 비례 압력 곡선을 조정하여, 편의성을 저해하지 않으면서도 훨씬
효율적인 곡선을 자동으로 설정합니다. 이러한 공장 설정은 모든 설비의 수동 조정에 대한
필요성을 80% 감소시킵니다.

기본 AUTOADAPT 비례 압력 곡선은 펌프 최대 양정의 55%로 설정되어 있습니다. 시스템이
그 최대 곡선에 도달하면, 운전점(duty point)은 이 곡선을 따르게 되며 새로운 시스템 운전점에
의거하여 새로운 비례 압력 곡선이 생성됩니다. 이 때를 기점으로 프로세스는 처음부터 다시
시작됩니다.

MAGNA3는 현재 출시되어 있는 제품 중에서 가장 효율이 우수한 상업 빌딩용 순환펌프 입니다.
EuP(Energy-suing products의 약어)는 2013년 1월 1일자로 발효되는 새로운 유럽 법률에 의거하여
에너지 효율성이 가장 우수한 서큘레이터 판매만을 허용합니다. 

범위 및 적용분야

범위 및 적용분야

Performance Range
MAGNA3 범위 성능 곡선 MAGNA3 범위 개요 - 단일, 이중, 주조, 스테인리스

이 범위 확장으로 이제는
어떠한 운전점에
대해서도 MAGNA3의
적절한 크기 선정이
훨씬 용이해졌습니다.

MAGNA3는 주철 또는 스테인리스 강 재질의 단일 서큘레이터 및
이중 서큘레이터가 150여 가지에 달하는 전 라인의 펌프입니다.
최대 양정은 18 m, 유량은 70 m3/h로 보다 향상되었습니다.
이중 펌프를 최대치로 가동할 경우, 훨씬 더 넓은 성능 영역을
확보할 수 있습니다.
이러한 범위 확장으로 이제는 그 어떠한 운전점에 대해서도
MAGNA3의 적절한 크기 선정이 훨씬 용이해졌습니다.

이전 제품과 마찬가지로,
MAGNA3은 냉난방 및 가정용 온수 순환 시스템 용도로
적합합니다. 또한 -10°C까지의 유체를 처리하도록 설계되어
있으므로, 혹한 환경의 산업용 시스템 및 지열 펌프 시스템으로도
적합합니다.

아울러 전자 장치가 공랭식이기 때문에,
유체 온도(-10°C ~ +110°C)는 주위 온도(0°C ~ +40°C)와 무관합니다.

구성부품 업그레이드

구성부품 업그레이드

Extruded view of MAGNA3
MAGNA3 제품 브로셔에서 MAGNA3의 구성부품을 보여주는 분해도

MAGNA3의 임펠러, 펌프 하우징 유압식 장치 및 모터는 유량 분석 및 3D 개발 도구의 이용으로
인해 부품 상호간에 최적화되었습니다. 새로운 임펠러는 고속 RPM에 적합하게 설계되었으며
복합물 재질로 이루어져 있습니다. 임펠러 날개 또한 이전의 2D 디자인에서 새로운 3D
디자인의 곡선 날개로 개선되었습니다.

영구 자석 회전자는 회전자와 소형 고정자 전계 사이의 제로 슬립(zero slip)을 보장하며 적은
전력 소비로 매우 강력한 회전력을 제공합니다.

새로운 탄소섬유 강화 복합물 회전자는 동력 손실을 최소화하여 에너지 효율을 한층 높입니다.
슬롯 내의 고정자 권선은 철 코어 외부에 과도한 동선이 있는 펌프에서 발생하는 열손실을
방지합니다.

그런포스가 개발한 내장 차압 센서는 매우 정확한 유량 값을 제시하여 효율을 증대시킵니다.

공랭식 전자 장치를 채택하여 펌프의 유체 온도 작동 범위가 -10°C ~ +110°C로 늘어났습니다.

I/O 패키지는 1개의 아날로그 입력(0-10V 또는 4-20 mA) (내장 전원공급장치), 각기 구성이
가능한 2개의 릴레이 출력과 3개의 디지털 입력으로 개선되었습니다.

CIM 모듈 슬롯을 이용하면 외부 하드웨어 프로토콜 구성부품이 없이도 BMS 게이트 웨이에
직접 연결이 가능합니다.

유량 제한 및 열 에너지 미터

유량 제한 및 열 에너지 미터

pump, throttling valve, meter
제품 브로셔의 세 가지 아이콘 - 펌프, 스로틀 밸브, 유량계

MAGNA3의 두 가지 새로운 기능은 시스템 복잡도를 줄이며 MAGNA3가 펌프 그 이상의 기능을
수행할 수 있도록 합니다.

새로운 FLOWLIMIT 기능과 FLOWADAPT 제어 모드(최대 유량을 제한하는 AUTOADAPT)를
이용하면 MAGNA3 펌프의 최대 유량 한계를 설정할 수 있습니다. 이는 전반적인 에너지 효율을
개선하며, MAGNA3을 부스터 펌프로 사용하는 경우 시스템에 스로틀 밸브를 사용할 필요가
없게 합니다.

어떤 제어 모드에서나 FLOWLIMIT 기능은 설정점의 균형을 취하는 문제를 해소하며, 펌프는
절대로 입력한 최대 유량을 초과하지 않습니다.

또한 MAGNA3에는 시스템 열 에너지 분포 및 소비를 모니터링할 수 있는 열 에너지 미터가
내장되어 있어, 시스템 불균형으로 인한 과도 에너지 비용을 방지합니다. 따라서, 시스템 내에
별도로 에너지 계량 장치를 설치하는 비용을 절약할 수 있습니다.

열 에너지 미터 기능을 사용하려면, 반송관 액체 온도를 측정하는 외부 센서를 추가해야 합니다.
내장 열 에너지 미터는 시스템 최적화에 매우 유용한 도구이지만 과금용으로는 사용할 수
없습니다.

 

모바일 제어

모바일 제어

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
아이폰, 안드로이드, 아이팟 터치 + 동글                                     (동글은 펌프 제어의 중개 역할을 하는 Grundfos GO 전용 무선 통신 기기이며 그런포스에서 별도 구매가 가능합니다. )

다른 모든 그런포스 전자 펌프와 마찬가지로, 앱 스토어나 구글플레이에서 무료로 다운로드 가능한
Grundfos GO 앱을 이용하시면 MAGNA3을 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

Grundfos GO는 무선 펌프 제어 기능과 이동 중에 그런포스 온라인 도구에 접속할 수 있는
기능을 제공합니다. 이 앱을 충분히 활용하기 위해서는, 아이폰과 안드로이드 스마트폰용 모바일
인터페이스인 '동글'이 필요합니다.
현재 스마트폰을 소지하지 않으신 경우라도, 그런포스가 제공하는 완벽한 아이팟 터치 솔루션인
Grundfos GO 장치를 사용할 수 있습니다.

Grundfos GO는 간편한 참조를 위해 개별 펌프마다 명칭을 부여할 수 있게 합니다.
Grundfos GO를 이용하여 여러 대의 펌프를 제어하는 작업 현장에서는, 펌프 디스플레이에 내장된
알림(wink)기능을 통해 현재 애플리케이션이 제어하고 있는 펌프를 쉽게 식별할 수 있습니다.

또한 운전점, 이력 데이터, 전력 소비, 펌프 속도 및 온도와 같은 펌프의 데이터가 실시간으로
스크린 상에 나타나게 됩니다.

내장된 PDF 생성기를 이용하면 이러한 모든 데이터를 보고서로 취합할 수 있습니다.
PDF 보고서를 다른 사람과 공유하고, 귀하의 이메일 주소로 송부하거나 사무실에서 보고서를
출력할 수도 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati