그런포스 목적

file

다음의 그런포스 목적은 그런포스 사명과 비전을 대신합니다.

"그런포스는 최상의 펌프 솔루션과 혁신적인 수자원 기술을 제공하는 글로벌 리더 입니다. 우리는 인류를 위하여 삶의 질을 향상시키고, 지구환경을 보호하는 첨단 기술을 연구, 개발 함으로써 전 세계의 지속가능성에 기여합니다."

각 단어가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

'글로벌 리더' 는 전세계의 고객과 경쟁업체가 그런포스를 펌프 업계의 선두업체로 인정한다는 것을 의미합니다. 저희는 고품질 펌프 솔루션을 개발, 생산, 판매 및 정비하고 업계의 기준을 제시합니다.

'최상의 펌프 솔루션' 은 솔루션의 복잡성이나, 지역, 크기와 상관없이 고객의 요구사항과 일치하는 턴키 방식의 솔루션을 제공한다는 것을 의미합니다.

'혁신적인 수자원 기술 제공' 은 그런포스가 수처리 분야에서 새로운 기술을 적용하며 업계 리더를 유지하고자 노력한다는 것을 의미합니다.

'글로벌 지속가능성에 기여한다' 는 그런포스가 환경적으로 지속가능한 방법으로 사업을 영위하고 생산에서 폐기까지 지속가능한 솔루션을 만든다는 것을 의미합니다. 그런포스는 자사와 고객의 이산화탄소 배출량을 줄임으로써 환경에 대한 영향을 줄이는 데 기여할 것을 약속합니다. 그런포스의 목적은 보다 환경친화적인 기술과 솔루션을 만드는 데 있으며, 이를 통해 물 소비량을 절감하고 효율을 높임으로써 소비자가 물과 에너지 소비를 줄일 수 있도록 해주며 자원의 재활용 가능성을 늘려줍니다.

'획기적인 기술' 은 그런포스가 전에 볼 수 없었던 기술을 발명한다는 것을 의미합니다. 그런포스는 고객의 요구사항에 기초하여 그런포스의 기술을 새롭고 창의적인 방법으로 사용함으로써 새로운 범주와 분야를 추가하며 사업을 확장해나갈 것입니다.

'인류의 삶의 질을 개선하고 지구를 보호한다' 는 그런포스가 성장하는 세계에서 인류에 초점을 맞추고, 그런포스의 솔루션에는 항상 인류, 사회 및 환경 문제에서의 균형이 유지된다는 것을 의미합니다. 그런포스는 인류가 자신을 돌보며 환경과 지구의 천연 자원을 훼손하지 않고 보다 편안한 삶을 제공하기를 원합니다. 그런포스는 항상 세계에서 가장 가난에 시달리는 사회와 특별한 필요가 있는 사람들을 위한 솔루션 개발에 힘쓰고 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati