그런포스 현황

file

생산 및 펌프

그런포스 는 연간 1,600백만 대 이상의 펌프를 생산하는 세계적인 펌프 제조 선두업체 중 하나입니다. 난방 및 공조용 순환 펌프와 산업, 급수, 오수 및 도징용 원심 펌프가 주요 제품입니다. 현재 그런포스는 전세계 순환 펌프 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하는 세계 최대의 순환 펌프 제조업체입니다.

그런포스는 펌프 외에 표준 및 수중 모터, 펌프를 모니터링하고 제어하는 최첨단 전자장치를 생산합니다. 추가 제품들은 신규 사업 활동의 일환으로 BioBooster와 Lifelink 사업부에서 생산하고 있습니다. 그런포스는 또한 새로운 기술 라벨을 채택하여 시장에서 절대적으로 우수한 장비로 자리잡은 Grundfos Blueflux를 출시했습니다.

덴마크 그런포스
덴마크의 그런포스 그룹(판매회사 Grundfos DK, 생산회사 Grundfos A/S와 Grundfos Holding A/S) 활동의 대부분은1945년 회사가 설립된 소도시 베어링브로(Bjerringbro)에서 이루어집니다. 이 밖에 그런포스는 Aalestrup, Årslev, Brøndby와 Farum에 생산 시설을 두고 있습니다.

해외 그런포스
그런포스 그룹은 56개 이상의 국가에 80개의 자회사가 분포되어 있습니다. 이 밖에 현재 수많은 국가의 현재 유통업체에서 그런포스 제품을 판매합니다.

소유 관계
1975년 폴 듀 옌슨 재단(Poul Due Jensen Foundation)이 독립 기관으로 설립되었습니다. 현재 Grundfos Holding A/S 지분은 재단이 86.7%를, 직원이 2.0%를, 설립자 가족이 11.3%를 소유하고 있습니다.

재단의 설립목적은 그런포스 그룹의 지속적인 발전을 위해 경제적인 기반을 확고히 하고 이를 확장하는 데 있습니다. 재단의 자본과 수익은 이러한 목적을 위해서만 사용되고 수익의 경우 그런포스내 회사에 재투자됩니다.

미래의 도전
그런포스는 67년 이상 지속적으로 성장해왔습니다. 그런포스는 향후에도 지속적으로 성장하기 위해 러시아, 인도, 브라질, 중국의 최대 파트너 중 하나가 되어 훨씬 큰 영향력이 되고자 합니다.

그런포스는 커다란 도전에 직면해 있으며, 이러한 점이 바로 그런포스가 지속가능성, 변화하는 세계, 획기적인 기술에 초점을 맞추고 Innovation Intent를 개발한 이유입니다.

현황 자료 전문은 여기에서 다운로드하십시오.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati