지속가능성

공급 사슬의 CSR 그룹 구매부 내 회사의 사회적 책임(CSR)

지속가능성은 그런포스 그룹의 주요 가치 중 하나입니다. 그룹 구매부는 외주 시 그리고 생산에 사용되는 제품이나 재료 공급업체와 계약을 체결할 때 지속가능성과 사회적 책임에 초점을 맞춤으로써 이러한 가치를 지원합니다. 따라서 공급업체와 신뢰성 있는 관계를 맺고 이를 발전시킬 때 지켜야 하는 윤리적 기준에 의한 회사의 사회적 책임이 그룹 구매 전략에 통합됩니다.

원칙적으로 그룹은 품질, 환경, 윤리, 유연성, 보안에 우선순위를 높이 두는 공급업체와 제휴를 맺습니다.

책임감은 그런포스가 공급업체를 평가할 때 중요한 요소일 뿐만 아니라 공급업체와 체결하는 계약의 일부를 구성하기도 합니다. 이 목적은 UN 글로벌 콤팩트와 마찬가지로 현지의 가치를 준수하는 기준을 높이는 데 있습니다. 그런포스는 의사소통과 교육을 통한 공급업체의 개발을 믿으며, 지속가능성과 책임감에 대한 기준을 높여야 하는 문제에 직면할 때 공급업체를 지원하는 게 중요하다고 생각합니다. 그룹 구매부에서는 책임감이 미래에서 진정한 차이를 낳는다고 생각하기 때문에 책임감에 초점을 맞추고 있습니다.

공급업체 행동 강령

Handandglobe




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati