구매품 - 직접 재료

직접 재료

그런포스의 직접 재료는 그런포스가 직접 생산하는 제품의 명세서에 명기된 제품을 의미합니다.

그런포스 그룹의 직접 재료 구매는 몇 가지 클러스터로 나뉘어집니다. 아래는 이러한 클러스터와 클러스터 내의 범주/제품에 대한 전체적인 설명입니다.

  • 금속 예) 스테인레스 플랫 및 라운드 제품, 구리선, 케이블, 알루미늄 및 라미네이션
  • 폴리머 및 화학물질 예) 원재료 및 주조된 합성물질, 화학물질, 절연재 및 원고무와 주조된 고무
  • 주물 철, 스테인레스강, 청동, 알루미늄, 티타늄을 사용한 주물과 주물 로터
  • 기계장치 예를 들어, 변속기, 씰, 베어링, 탱크, 밸브, 모든 재질의 피팅류, 스프링, 자석
  • 전자장치 예) 액티브 및 패시브 구성부품, 인쇄회로기판, 전원, 디스플레이, 컨트롤/스타터, 재생가능한 에너지 시스템
  • 전자 기계장치 예) 모터와 펌프
  • 기계가공 예) 표면처리, 시트 메탈, 용접 및 터닝 부품
  • 패키징 예) 폴리머, 목재 및 합판 패키징과 라벨, 명판 및 주의사항 표지

그런포스의 직접 재료비 총액은 연간 6억 유로를 초과로 약1,600만 대 이상의 펌프를 생산하고 있습니다.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati