공급업체 행동 강령

GrA9199_la

공급업체 행동 강령

그런포스는 공급업체의 책임감을 중시하며 그들이 그런포스와 동일하게 높은 표준에 따라 행동하기를 바랍니다. 그런포스는 강력한 개발 도구로서 대화를 믿으며, 포부와 책임감있는 목표를 세울 때 공급업체를 독려하고 지원합니다.

공급업체 행동 강령은 그룹 기본 계약에 포함되며, 그런포스에 직접 자재를 공급하는 모든 업체는 강령의 기대사항과 요구사항을 준수해야 합니다.

그런포스는 UN 글로벌 콤팩트에 서명했으며, 따라서 그런포스의 공급업체 행동 강령은 이 요구사항의 기본 틀에 기반을 두고 있습니다. UN 글로벌 콤팩트와 마찬가지로, 그런포스의 공급업체 행동 강령은 공급업체가 사회적, 윤리적 문제에 부딪혔을 때 그런포스가 허용할 수 있는 최소의 요구사항만을 명시하고 있으므로 단지 이를 준수하는 것만으로는 사회적 책임감 측면에서 세계적 수준이라고 말할 수는 없습니다. 공급업체 행동 강령의 준수는 그런포스와 공급업체 간의 관계를 발전시키는 데 필요한 요구사항인 동시에 보다 야심찬 목표를 공동으로 달성하는 기초가 되기도 합니다.

여기서 당사의 공급업체 행동 강령에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati