책임감이 근본인 기업

file

그런포스는 환경과 사람에 대한 중요성을 잘 알고 있습니다.

환경에 대한 관심은 그런포스의 기본 가치로 그런포스의 모든 솔루션과 연관되어 있습니다. 그런포스는 지속가능한 솔루션을 설계하고, 관련된 환경 인증을 적극적으로 획득했으며 관련 지침을 엄격히 준수하며 비즈니스를 영위합니다.

그런포스는 제품의 원재료 선택에 신중을 기하여 재생가능한 제품을 설계합니다. 또한, 신제품을 개발할 때는 이전 모델보다 고효율인 제품을 개발하고 있습니다.

그런포스의 책임감을 느끼는 대상의 범위는 전 세계 그런포스의 시장 및 직원과 관련 사회로 확대 됩니다. 그런포스는 개방적이며 열린 태도를 취하며,그런포스에 관한 궁금한 사항을 친절히 알려드립니다. 책임감은 우리의 근본입니다.

그런포스는 책임감을 중요하게 생각합니다.

그런포스는 글로벌 기업입니다.
그러나, 그런포스는 사업을 수행하는 방법이 하나라고 생각하지 않습니다. 그런포스의 및 서비스 회사는 전세계에 걸친 네트워크를 가지고 있어 모든 영업 환경에 적응할 수 있습니다.

재활용 가능
그런포스는 환경보호의 중요성을 알기에, 제품이 재활용 가능하도록 설계합니다. 그런포스 펌프의 90~98% 에 이르는 제품이 재활용 가능하며 2~8%는 난방으로 사용이 가능합니다.

환경 인증
그런포스는 생산 설비에 필요한 ISO 14001 인증 및 EMAS 등록에 대한 표준을 충족시키고 있음에 자부심을 가지고 있습니다. 이는 환경 관리에 대한 그런포스의 약속과 책임감을 반영합니다. 그런포스의 솔루션은 시작부터 마지막 재활용 및 폐기에 이르기까지 이어집니다.

지속가능한 솔루션
SQ Flex는 친환경 급수시스템으로서 사용자의 특정 요구사항을 적용하여 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다. 본 시스템은 특정 환경의 기상 패턴에 가장 적합한 바람, 태양 또는 이 둘의 조합을 활용하여 동력으로 사용합니다. 또한 기상 조건이 적합하지 않아 필요한 에너지를 공급 받기 어려운 경우에는 발전기 또는 배터리에서 동력을 공급받습니다.